结果:找到"单片机 硬件调试 教学 ",相关内容1000条
  • 便携式电化学仪的软硬件
  • 硬件参考了tianzhijiaozi这位的原理图,但是软件还不知道怎么写,STM32的单片机,还是个小白,求大佬指教,或者代写都可以商量,主要用来测量差分脉冲伏安法
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 电化 发帖人:bingobb 发帖时间:2022-11-28 19:36:00
  • STC15单片机学习日记
  • 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
  • STC15单片机实战项目-硬件调试
  • 硬件调试一、调试工具1、直流电源,测试5-28V供电;2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录;3、万用表,测量电压;4、示波器,测量开关波形,纹波等。二、焊接样机焊接好的样机如下图:说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。三、电压测试开发板支持USB供电;支持直流电源5-28V供电;支持USB与直流电源同时供电。用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。1、USB供电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-07 11:34:00
  • MCU组合功能测试
  • 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测,,MCU软 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
  • 51单片机教程零基础开始入门学习经验方法分享
  • 很多单片机初学者问我的第一句话都是:怎样才能学好单片机?今天,我就结合我自己是如何开始学习单片机的,如何开始上手,又如何开始熟练等话题与大家分享。我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较全,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机作为入门级芯片。单片机属于硬件,开始的时候大家可以找一本书学习单片机,但是我可以肯定地告诉大家,光看书不是长久之计,只有把硬件摆在你面前,亲自操作它,才会有深"刻的体会,也才能掌握它。单片机这门课是非常重视动手实践的,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器,单...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:atarat 发帖时间:2019-11-20 11:49:00
  • 单片机编程入门视频教程书籍推荐,零基础手把手教你学好单片机。
  • 随着电子技术的发展,单片机技术已成为电子工程师的必修课。新手刚开始的时候接触时确实很迷茫,学习单片机需要点什么,要怎样学习,能不能学会,总是一知半解,不知怎样才能学会。现在要学习单片机,应该说是条件非常方便,有电脑,有网络,有软件,只要自己努力就没有问题。作为过来人推荐大家看一个,我当年自学单片机用的是王云51单片机教材,一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门,有需要的同学可以下载来看看。51单片机入门书籍(带视频+例程+PPT课件+课后作业).rar
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 编程 入门 材 书籍 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-15 09:23:00
  • 发现一本很好的51单片机编程入门教材书籍,推荐一下给初学者适合新手自学
  • 这几天看到很多学友,不知怎么进行51单片机的学习。当前单片机原理方面的书籍有很多,但也不是每一本都适合新手入门。现在给大家推荐一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门。再找块开发板练习,接下来只要你肯努力,肯定是有收获的。单片机编程入门视频教程书籍,手把手教你从零开始学好单片机(王云).rar
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 编程 入门 材 书籍 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-14 13:34:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 开发板 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • 专业单片机项目开发
  • 长期承接单片机类软硬件开发,QQ:809668534邮箱:bx133@126.com电话/微信:13264323735DFMEA分析;CAD三维出图;塑料模具,五金冲压模具,橡胶模具设计或来图加工。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 原理图 PCB 软 DFMEA 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2017-09-21 12:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: